This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:两个接近50%的占空比信号

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894856/tlc555-q1-two-near-50-duty-signal

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555

您好、支持团队、

客户询问 TLC555是否可以实现以下信号生成。  

如果 TLC555可以实现此目的、您能否展示如何使用 TLC555? 粗略的原理图非常有助于理解。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    此资源 将向您提供有关如何从计时器获取50-50占空比的说明以及原理图。

    请注意、由于电容器的充电和放电周期、输出波形不是理想的垂直线。  如果您需要如上所示的波形、一种可能的解决方案是将555计时器与简单的比较器配合使用。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的支持。 我不确定带比较器的555可以实现什么效果。 您能否展示粗略的原理图?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    这样的东西呢?  "Ref"信号只是一个直流中间电源。  我认为主要的问题是比较器输入加载 TLC555的输出。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    非常感谢您的支持。

    不过、在这种情况下、第二个信号占空比会因每个基准而异、它们也需要信号2上大约50%的占空比。 您是否有任何好的想法来支持他们的要求。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    抱歉。  我错过了您需要两个信号的机会。

    在这种情况下、我认为您有两种选择。

    选项1:使用两个比较器。  第一个比较器在 IN+端使用"Ref"电压、在 IN-端使用555计时器的输出。  第二个比较器在 IN-上使用"Ref"电压、在 IN+上使用555计时器的输出。

    选项2:使用如上所示的比较器和逆变器从比较器的输出生成第二个信号。

    请告诉我您的问题是否得到了充分的回答。

    此致、

    Daniel Miller