This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:CDCE813-Q1抖动清除

Guru**** 2393685 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1, CDCE813-Q1, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/895219/cdce813-q1-cdce813-q1-jitter-clean

器件型号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其它部件:CDCE913-Q1CDCE913

大家好、

如果 cdce813能够支持8.25MHz LVCMOS 输入、并输出相同的8.25MHz LVCMOS 时钟信号?

我们需要清除原始 PCLK 抖动。

如果可能、我们需要配置什么?

我们是否可以将 CDCE813-Q1放入 CDCE913-Q1 EVM 中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    如果输入频率小于最小 VCO 频率(70MHz)、则需要对器件进行编程。 环路滤波器将在内部自动设置。 但是、请注意 CDCE813的性能不是很好。 确保抖动性能足以满足您的需求。

    是的、您可以在 CDCE913 EVM 上评估 CDCE813。 它们是具有不同 EEPROM 的相同裸片。

    此致、
    Hao