This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74SSTVF16859:SN74SSTVF16859的输入压摆率要求

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74SSTVF16859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894879/sn74sstvf16859-input-slew-rate-requirement-for-sn74sstvf16859

器件型号:SN74SSTVF16859

大家好 、

我的客户 现在正在使用 SN74SSTVF16859。 我们需要检查器件是否具有数据输入 压摆率 要求。 进行了比较。 它似乎需要 0.5V/ns 的压摆率。  希望与您再次核实。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意使用压摆率大于0.5V/ns 的输入。 请注意、对于2.5V 数据、该压摆率仅对应于100MHz 的最大频率。

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    如果客户 的频率 为100kHz、   这里的压摆率要求是什么? 如您所知、0.5V/ns 的压摆率  过于严格。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我不是该器件的专家、它很旧、继承自另一个组。 我无法评论该器件是否支持较低的压摆率。 不过、通常情况下、器件可以支持较慢的压摆率、同时会增加一些抖动。  

    此致、
    通道