This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何查看器件型号的 ECCN 和 HS 代码?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/895055/how-can-i-check-the-eccn-and-hs-code-for-a-part-no

主题中讨论的其他器件:UC3842

你(们)好  

如何查看器件型号的 ECCN 和 HS 代码? 有时、在决定使用该器件之前、我需要检查这是否是出口管制和进口税。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kenny。

    遗憾的是、ECCN 和进口税务信息未在线显示在 TI.com 上

    如果您提供了考虑中的 TI 组件列表、TI 可以提供此信息。

     

    请将您考虑的组件发送至: gtc_eccn-hts-naftateam@list.ti.com

    在您的电子邮件中、必须使用可订购器件型号。
    示例:  UC3842DW 而不是  UC3842   

    如果您在使用此方法时遇到困难、请回复此帖子。