This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:USB2ANY 有砖型。 卡在自举模式。 如何重新刷新它?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894763/lmx2571evm-usb2any-bricked-stuck-in-bootstrap-mode-how-do-i-reflash-it

器件型号:LMX2571EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

使用带 LMX2571EVM 的 TICS Pro。  在 VirtualBox VM 内的 Windows 上运行,这意味着我必须在插入 USB 设备后手动将其连接到 VM。

TICS Pro 显示我的 USB2ANY 固件已过期、需要更新。  因此、我启动该过程。  按住按钮、拔下 USB 插头、重新插入 USB、将其重新连接到 VM (同时仍按住按钮)、然后松开。  TICS Pro 表示它已准备好开始下载。  我按下开始下载按钮。  片刻之后、我听到 Windows USB 断开连接的声音、并提示固件更新失败。

现在、TICS Pro 和 CodeLoader4都无法识别我的 USB2ANY 器件、而我的操作系统现在将其报告为"德州 仪器 MSP430 USB HID 引导加载程序[0109]"。  在此之前、器件说明中没有提到"引导加载程序"。

如何从该状态恢复 USB2ANY 并正确重新刷新?  并且可以从 VM 内部执行此操作、因为查找此任务的实际 Windows 计算机目前是一个重大障碍。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carl、

    您可能需要重新访问 USB2ANY 页面、并通过该页面上提供的软件重新安装 USB2ANY 固件。 另一种选择、尤其是在您没有看到黄色 LED 的情况下、是获取新 LED。

    谢谢、

    Vibhu