This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:小数输出分频器

Guru**** 2815765 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214-Q1, CDCM6208, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894314/cdce6214-q1-fractional-output-divider

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他部件:CDCI6214CDCM6208CDCE6214

看起来、分数输出分频器功能已从 CDCI6214中消失。  相关的 E2E 帖子建议使用 CDCE6214-Q1。

我看不到 CDCE6214-Q1数据表中描述的任何 FOD 功能。

是否也从此部件中移除了它?

我正在从使用 FOD 的竞争对手部分升级。  我们已经根据 CDCI6214的宣传功能计划了一段时间的升级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    由于频率不精确问题、FOD 已从 CDCI6214中删除。 CDCE6214-Q1没有 FOD。 相反、它具有一个用于 PLL 的分数反馈分频器。 现在、具有 FOD 的唯一器件是 CDCM6208。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常失望  我以为我们在 CDCE6214器件中找到了完美的时钟发生器。  我们必须坚持使用 IDT 时钟发生器。