This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802LY:交叉参考兼容性

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4802LY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/893711/bq4802ly-cross-reference-compatibility

器件型号:BQ4802LY

我正在研究一个需要较旧的基于 TI 的实时时钟芯片(BQ4847YMT)的反向项目、因为它需要控制外部 SRAM。

我看到 BQ4802LY 具有此功能、但没有内置晶体。  我想知道该芯片是否与替代 BQ4847YMT 的功能兼容?  我知道我需要构建一个适配器板来焊接芯片和晶体(如果是)。

有人能告诉我这个 RTC 是否起作用、或者在一个新的有源芯片中有更好的选择供我使用吗?   

随附了原始 BQ4847数据表。

e2e.ti.com/.../bq4847.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我对 BQ4847一无所知、因为它已停产多年、我认为 TI 的其他工程师都不熟悉该器件。 因此、我不能说这些功能是否兼容。

    但是、您确实找到了最接近的可用匹配项。 引脚分配非常相似、您需要添加晶体。 BQ4847似乎还在器件中集成了一个电池、而 BQ4802LY 则没有。 我认为 BQ4802LY 是一个不错的选择、但它需要一些工作才能切换。

    很抱歉、我没有更方便的选择。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以获得样片、因为这不适用于公司或大学的产品?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉、我不知道 TI 样片申请政策的详细信息。 根据我的了解、您可以在下面的站点申请样片。 E2E 仅针对技术问题、如果您需要相关帮助、可咨询 TI 客户服务。

    https://tisamples.ti.com/order/tisamples/en/

    https://ticsc.service-now.com/csm

    此致、

    Matt