This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594数字 I/O 连接至1.8V FPGA 组

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894285/lmx2594-lmx2594-digital-i-o-connection-to-1-8v-fpga-bank

器件型号:LMX2594

尊敬的 Sirs:

我正在设计一个电路板、在该电路板中、通过 FPGA Xilinx Virtex7管理 LMX2594串行通道。

在电路板的第一个版本中、串行通道信号连接到 FPGA 的3.3V 组。
LMX2594工作正常、我们完全控制了 LMX2594。

在新版本的电路板中、串行通道必须连接到 FPGA 的1.8V 组。
我在 LMX2594的数据表中看到、串行通道信号兼容1.8V 至3.3V。

是否可以使用 FPGA VIrtex7的1.8V 组完全控制 LMX2594串行通道信号?

您是否知道采用此解决方案的其他设计?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    数字 IO 可耐受1.8V 电压、最小值为 VIH 为1.4V、使用1.8V 逻辑器件时没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的建议。  

    此致、
    Daniele Sassaroli