请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 尊敬的 Sirs:
我正在设计一个电路板、在该电路板中、通过 FPGA Xilinx Virtex7管理 LMX2594串行通道。
在电路板的第一个版本中、串行通道信号连接到 FPGA 的3.3V 组。
LMX2594工作正常、我们完全控制了 LMX2594。
在新版本的电路板中、串行通道必须连接到 FPGA 的1.8V 组。
我在 LMX2594的数据表中看到、串行通道信号兼容1.8V 至3.3V。
是否可以使用 FPGA VIrtex7的1.8V 组完全控制 LMX2594串行通道信号?
您是否知道采用此解决方案的其他设计?
提前感谢。