This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:读回 TRIG1引脚上的问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894185/lmx2491-read-back-problem-on-trig1-pin

器件型号:LMX2491

大家好、

TRIG1引脚设置为推挽输出、 R36设置为0x243A、MSB 设置为1、我们按照数据表7.3.13部分进行回读、但 TRIG1上的数据为低电平、这是不正确的。 您能否提供有关 TRIG1引脚上数据读回的其他设置的建议?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    这就是您所需要做的、它应该起作用。

    请重试:

    写入0x00243A 以设置 TRIG1 = pp 回读输出

    写入0x8024yy 以读回 R36寄存器。 YY 表示无关。