This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:控制两个 PWM 延迟时间的使用示例

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/894091/tlc555-q1-usage-example-to-control-two-pwm-delay-time

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555

您好、支持团队

我的客户正在寻找以下解决方案。 如果 TLC555s 可以实现这一点、您能否介绍 TLC555s 使用条件示例?

*需要输出两个相同的 PWM 信号(频率:50Hz 至100Hz,占空比为50%)。

*需要使用直流电压控制每个 PWM 信号的延迟时间

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    如果50%占空比很重要,我建议制作100Hz 至200Hz 的主时钟(一个 TLC555可以这样做,占空比无关紧要)直接将主 时钟发送到“通过两个逻辑触发器提供”(在负输入边沿上)。 同时将主时钟发送到设置延迟时间的 TLC555单稳态。 延时时间输出变为第二 个"通过两个逻辑触发器"( 在负输入边沿上)。  唯一的缺点是触发器必须在上电时初始化、否则输出将相互反相。 两个 TLC555、2个 FF。

    如果50%不重要、那么我可以建议一个更简单的解决方案。