This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-EP:锁定问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1160819/lmk04828-ep-locking-issues

器件型号:LMK04828-EP

您好!

我们已经使用 LMK04828SNKDTEP 开发了一些 PCB。 我们观察到、其中一些几乎自动锁定到外部基准(PLL1)、其中一些需要更多的时间锁定、有些根本不锁定。

一些有助于了解的信息:

 这就是我们配置 LMK 的方式

 外部环路滤波器如下所示

 我们注意到的另一个行为是,我们观察到一些“老化”,例如,我们有一些样本用于自动锁定,然后  花了一些时间锁定,然后他们再次停止锁定。

我们注意到,如果我们放松数字锁定条件,一些样本会锁定,即43ns 窗口,8192计数器到768计数器。

我们已经测量了温度、似乎没有超过器件的最大额定值。

请您告诉我们可能会发生什么错误吗?

此致、

Manuel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    环路滤波器似乎不会随着时间的推移锁定 PLL。 通过运行仿真、根据您提供的值、您的相位裕度似乎太低(相位裕度= 6.9度)、假设 VCXO 增益为0.0025MHz/V (TI EVM 标准)、并且您希望将环路带宽保持在60Hz。 如果是、您应该更改 C263 = 2.2nF、C262 = 33nF、R222 = 82 kΩ(相位裕度将上升至70度)。 我通过 PLLatinum Sim 获取了这些值、您可以在 此处下载该值。 我还在下面附上了 PLLatinum Sim 结果的图片。

    如果您希望我的终端提供更多帮助、请在回复中包含外部 VCXO 的增益或数据表以及所需的环路带宽。

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的回答。

    我们修改了滤波器组件、现在 PCB 中的一致性更高。 因此、这肯定与环路滤波器相关。

    我们还找到了一种适用于所有电路板的方法:

    首先、我们将 PLL1设置为在开环中工作(强制保持模式)、然后手动将 VCPout1设置为1.65V

    -我们闭合环路、PLL1将锁定。

    出于好奇、当我们复位 PLL 时、我们怀疑 VCPout1不接近于1.65V。 您对此进行过试验吗?

    Manuel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    您能否进一步解释一下、不关闭值意味着什么、即多少?

    请注意、如果 PLL 处于锁定状态、则 VCPout1必须约为1.65V;但是、该范围取决于 VCXO、基准时钟的精度、所用温度等

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    是的、我们知道。

    但是、根据我描述的方法、如果我们更改了或不更改环路滤波器值、它们都是独立锁定的。 写入 LMK 寄存器后、我需要测量精确的 VCPout1值。

    Manuel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    测量 VCPout1电压的唯一方法是使用电压表并测量从该节点到 GND 的电压。 使用电压表了解电压后、我应该能够进一步帮助您。 此外、我想指出、即使 VCPout1不完全是1.65V (这取决于您的 VCO)、PLL1仍将锁定并保持锁定状态。

    谢谢、

    Andrea