This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:最大时钟输出功率

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1162071/lmk05318b-maximum-clock-output-power

器件型号:LMK05318B

是否可以将时钟输出配置为至少10dBm 的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有一个 LMK05318B 评估板、我进行了一些测量:

    我在50欧姆负载下使用32MHz LVCMOS 类型输出、输出电平介于+6至+6.5dBm 之间(仅适用于第一个32MHz 谐波)

    我还使用功率计测量了整个信号带宽、在50欧姆负载下、信号功率约为+9dBm。

    如果您需要至少+10dBm 的功率、并且您的输出负载为50欧姆、我不确定这是否可行。

    如果您的输出阻抗较高、我认为您可以接受、但输出将不再匹配50欧姆、您需要将其保持非常短的时间以避免反射。

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mien:

    根据 NIR 的注释、无法保证10dBm 功率。 数据表中给出了最大输出摆幅规格、如下所示:

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    感谢您检查评估板。