This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL9XXPROGEVM:可以#39;t 设置与 EVM 板的连接

Guru**** 2770985 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963197/cdcel9xxprogevm-can-t-set-up-connection-with-the-evm-board

器件型号:CDCEL9XXPROGEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB3410USB2ANY

您好!

我今天刚刚收到了 TI 的 EVM 板、并在我的 PC 上运行 Windows 10。 我已经阅读了有关此 EVM 板的所有 E2E 相关主题、并按照他们建议的任何可能步骤进行了操作、但仍然无法设置与 PC 的通信。  

从我的 PC 设备管理器窗口中、我可以看到硬件:

1.带有警告标志的 TI CDCE (L) 9xx 编程评估模块(COM3)

"Windows 无法验证此设备所需驱动程序的数字签名。 最近的硬件或软件更改可能安装了一个签名不正确或损坏的文件,或者可能是来自未知来源的恶意软件。 (代码52)

如果您以前确实解决了驱动程序问题、您能提供建议吗? 或者、EVM 板需要更新的驱动程序和工具?  

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     Windows 7之前的驱动程序问题通过更新的驱动程序得到了解决、尽管对于当前的操作系统软件、我们仍会在不绕过此代码的情况下继续出现通信问题-不建议或不鼓励这样做。

     我们已与内部团队沟通此板上使用的多个 I2C 芯片的可用更新。 尽管 CDCE9xxPROGEVM 芯片- MSP430和 TUSB3410存在问题、但 CDCE9xxPERFEVM 可以通过 FT2232芯片进行通信。

     下周、该团队将测试 USB2ANY (I2C 编程器)是否直接用于绕过这些芯片的插座 I2C 通信线路、同时希望保持与器件的通信和可编程性。

    请给我们一些时间来进行必要的修改、以恢复功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们已经完成了对该器件的研究。 如前所述、该 EVM 由于 TUSB3x10器件而发生故障。 如果需要器件编程、可使用外部 USB2ANY 和 USB2ANY Explorer 软件对此器件进行权变措施。

    请通过电子邮件或 E2E 私下与我联系、以获取敏感信息、如果需要、我们可以与我合作。

    我们了解您已经跟进了客户服务中心、如果需要、TI 将继续帮助您完成此路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    同样、请随时与我联系、我很乐意帮助您对该 EVM 进行返工!

    我将关闭此主题、如果需要其他任何内容、请随时在 E2E 上提出另一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经找到了对器件进行编程的方法、我们可以关闭案例。 同时、您能否更新您的网站以提供完整的解决方案?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们正在努力寻求一个完整的解决方案、请放心。 很高兴听到您有解决方案。