This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4802LY:CSIN 引脚

Guru**** 2671105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4802LY, BQ4802Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963716/bq4802ly-csin-pin

器件型号:BQ4802LY
主题中讨论的其他器件: BQ4802Y

大家好、


我对 BQ4802有疑问。

当 CSIN 引脚输入为低电平时、访问是否被禁用?
CSIN 引脚是一个芯片选择引脚。
CSIN 能否控制对 RTC 的访问启用和禁用?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    芯片选择引脚 CS 低电平有效、或/CS、如数据表中所示、带有一个横线。  当为高电平时、它会阻止访问。  当为低电平时、它启用访问。 请参阅 BQ4802LY 数据表中的表1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    感谢你的答复。

    我犯了另一个错误。
    我想了解 CEIN、而不是 CS。

    当 CEIN 引脚输入为高电平时、是否禁用访问?

    我知道、在 CEIN 中输入高电平将禁用访问。

    我还有其他问题。

    如果是 VCC <BC, will the following specifications be VBC instead of VCC?

    VCC>BC:输入高电压、VIH = 2.2V (最小值)/VCC + 0.3V (最大值)
    VCC

    您是否得到了这种认可?

    此外、晶体单元的振荡振幅是否在 VIL 和 VIH 范围内?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    如果 CEIN 处于非活动状态=高电平、其一般说明中的 CEIN 似乎会禁用访问。  它不显示为读取或写入条件、表1显示 CEIN 为 CEOUT 的条件、但不显示为其他函数的条件。 系统图和说明似乎表明、在处理 CEIN 时、会将 SRAM 的电源条件发送至 CEOUT、而不是内部使用。  我尚未使用该器件、且 EVM 不可用、因此我无法确认 CEIN 是否会阻止对 BQ4802寄存器的访问。

    如果 VCC < BC、输入技术规格仍然以 VCC 为基准。  输入将使用电源电压、而不是仅用于备份的电池备用电源。  输入通常由 VCC 供电。  随着 VCC 下降、输入电平也会下降。  阈值电路确实具有正常运行所需的最小值、当然还有 IC 的访问保护。 除了一般实施之外、我在该 IC 上没有具体的经验。

    再说一次、我对该 IC 没有具体的经验、但晶体电路的振幅通常会低于 VIL、VIH 电平。  当晶振未被使用并且一个32.768kHz 的波形被馈送到 X1时、它应该满足 VIL、VIH 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复和回答。

    我知道。

    我还有其他问题。

    关闭 VCC、使其由电池供电。
    此时、向 CS 引脚输入电池电源的高电平。
    此时将设置待机模式。
    我想将其置于备用电池模式。
    如果要将其置于备用电池模式、如何设置它?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    虽然并未具体说明、但人们的普遍期望是 VCC 为 IC 供电以及驱动地址、数据和控制线的接口电路。  当 VCC 变为低电平时、CS 也会变为低电平。

    绝对最大值不会显示相对于 VCC 的输入限制。  VIH 的建议电平最大为 VCC + 0.3V。  CS 和 VCC 之间可能有一个二极管、因此、如果 CS 在 VCC 被移除时保持高电平、CS 将为 VCC 供电并保持电压。 这不是建议的工作模式。

    要将器件置于电池备份模式: 关闭 VCC 和输入信号的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    感谢你的答复。
    我理解您的回答。

    我很抱歉多次。
    我还有其他问题。


    如果未连接 SRAM、CEIN 输入信号的时序是否有任何限制?
    如果有任何限制、请告诉我。

    此外、如果您不使用看门狗、则有一条说明 WDI 引脚处于悬空状态。
    因为它是一个输入引脚、是否有必要上拉?
    还是内部上拉?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    该器件是一款信息有限且无 EVM 可供试用的旧器件。  我必须依赖数据表。

    CEIN 和 CEOUT 以外部 SRAM 为基准进行描述。  它们似乎没有与 RTC 或监控器功能寄存器访问相关的功能。  请注意、表1中的 CEIN 状态不是读取或写入的条件。  CEIN 是一个输入、如果未使用 SRAM、它应该被保持在一个已定义的状态。  电气特性表未显示对其状态的依赖性、因此可以使用任一级别。

    如果未使用看门狗功能、则应将 WDI 引脚保持未连接状态。  它将保持在一个内部调节电压上、这是根据设计的、请见 端子功能表和"看门狗输入"部分第二段中的说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、


    感谢你的答复。

    我还有其他问题。

    如果不使用下面的每个引脚、哪一个是开路或上拉/下拉?


    -/RST 引脚
    - VOUT 引脚
    -/CEOUT 引脚
    -/WDO 引脚


    对于/RST 引脚、当它打开时、通信不稳定。
    当我上拉/RST 时、通信变得稳定。
    您知道原因吗?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    请参阅数据表端子功能表、图和说明。

    /RST 既是输入也是输出、它应该有一个上拉电阻器。  电气特性表注1表示它是漏极开路、但 也有用于按钮电压的电平、并且端子功能条目描述了它有一个复位周期。

    -VOUT 是 SRAM 的输出电压。  如果未使用、则可以保持断开状态

    -/CEOUT 引脚是 SRAM 的输出引脚。 如果未使用、则可以保持断开状态

    /WDO 引脚是一个用于作为中断进入 MCU 的输出。  如果未使用、则可以保持断开状态。

    由于 RST 具有输入功能、它应该有一个上拉电阻器、如第1页的原理图所示。 如果在没有上拉的情况下运行、引脚可能会漂移低并停止通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、


    感谢你的答复。

    我还有其他问题。

    /RST 是输入和输出、/RST 是否自行检查输出复位信号的状态?
    有这样的功能吗?

    此外、是否可以获得/RST 引脚内部电路的方框图?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    是的、由于/RST 既是输入也是输出、因此它必须有某种方法来防止它被锁存。  数据表未详细描述该方法、但引脚功能表中的图10和说明"...  当 RST µs 被拉低的时间超过1 μ s 时进入复位周期"表示输入功能是上升沿检测、器件将知道它是否释放了输出。  

    除数据表中的图外、没有其他图可知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、


    感谢你的答复。

    我还有其他问题。

    有报告称、BVF 始终在变化。
    这是因为/RST 没有上拉?
    或者还有其他因素吗?


    是否可以检测低电压(2.1V 或更低)并标记 BVF?
    此外、在检测到低电压后、该标志是否可以一直保持到下一个写入时间?

    我对 BC 端子的电流消耗有疑问。
    当 VCC℃并运行时、请告诉我 Ta = 65 μ A 时的 ICCB (电池运行电源电流)。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    数据表指示 BC 在启动时进行了测试。  它不会说它没有更新。  如果 BVF 发生变化并且部件不在 BC 阈值范围内、则可能是浮动/RST、因为它会导致重复启动。 该器件旨在使/RST 上拉。

    是、BVF 会检测到低电压、如数据表中所述。  未指定是否已锁存、电池低电量警告部分指示"bq4802Y/bq4802LY 在通电时检查电池。"  一旦有足够的 VCC、此部件将从 VCC 运行、它不会说它是否被更新。

    ICCB 不会在您指定的条件中单独表征。  电源电流仅在25°C 时指定。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、


    感谢你的答复。
    我还有其他问题。

    当 VCC = 3.3V 时、BC 引脚几乎没有电流消耗。
    这是因为 VCC>BC 使 BC 引脚处于开路状态吗?
    如果 VCC>BC、则在 VCC 上供电、因此它会切换。
    因此、BC 引脚被理解为处于开路状态。 这种理解是否正确?

    此外、在向 VCC (VCC>BC)施加3.3V 电压后、BC 引脚的电压是否会出现并反映在 BVF 中?
    例如、在 VCC 下运行时、如果电池电压由于某种原因降至2.1V 以下、BVF 是否会发生变化?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    当存在 VCC 时、BC 引脚的负载很小、基本上是关断的。  虽然电路仍然存在、但 BC 不提供电流、因此考虑到电路开路、可以理解。

    BQ4802LY  数据表中的电池低电量警告部分显示在复位时已检查电池。  复位通常是在 VCC 关闭一段时间后应用的情况。  系统不知道电池是长时间工作还是短时间工作、因此此时检查很重要。  运行时可能会有相同的参数、如果系统运行多年、电池可能已经损坏、但数据表并未说明对 BC 电压变化进行了检查。 如果您的系统工作正常、您可能会尝试重置以查看是否在重置时进行 BC 检查。  VCC 会导致复位、但 数据表不会指示 BVF 检查是 VCC 还是已启动复位。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、


    感谢你的答复。
    我还有其他问题。


    BVF 的预期用途是什么?

    即使在 VCC 启动或复位时检测到 BVF 标志、
    "如果锁存或未锁存、则未指定"您回答。
    如果它没有锁存、则没有时间读取标志、如何读取标志?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    我的语言选择很差。  BVF 在复位时被锁存。  MCU 可以随时读取该标志。  预期的用途是系统唤醒、MCU 读取日期和 BVF 标志。  如果 BVF 为1、则可以信任日期。  如果 BVF 为0、MCU 知道电池电量低、并且读取的日期可能不正确、它可以要求用户提供新的日期并更换电池。  

    数据表未说明在运行期间是否更新(锁存)了 BVF。  例如、如果系统启动并运行一段时间、可能是分钟、小时、天或年。  在此期间、BC 电压降至2.1V 以下、也许用户会移除电池。  如果更新了 BVF、则不会说明。  没有理由更新 BVF、因为系统具有可用于运行时钟的 VCC 电源、并且时间不会丢失。  因此、MCU 无法读取 BVF 以告诉用户它们应该更换电池。  下次用户启动系统时、MCU 将读取 BVF 标志为0、并通知用户更换电池并设置时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的答复。
    我还有其他问题。

    数据表图9中的/RST 输出 Low μ s 时、BVF 的复位是否为周期?
    此外、当 BVF 标志变为0时、更换电池、使其达到2.1V 或更高。 即使在电源打开时、它是否也保持为0?
    将 BVF 设置为1的唯一方法是从 MCU 侧写入1吗? 是否有任何其他方法可以将 BVF 从0更改为1?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    BQ4802数据表未指定在时间内设置 BVF 的位置、而不是"上电"、  因为该位旨在供 MCU 读取、因此最好在上电时/RST 变为高电平之前建立该位。

    由于更换电池是器件概念中不常见的操作、并且数据表未指示 BVF 位更新的附加条件、因此器件可能需要在复位期间 VCC 加电才能更新该位。 它可能保持为0、直到电源关闭并打开。

    除加电检查外、数据表未介绍 BVF 的变化方式。  它未被标识为只读寄存器、因此可以对其进行写入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    非常感谢您的回答。

    我对 X2引脚有疑问。

    输出到 X2引脚的振幅电平的预期值是多少?
    您可以期望哪种类型的输出波形?

    另外、关于 X2的内部电路、我了解它具有以下结构。
    我的理解是否正确?


    IC 内部是否有反馈电阻器?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    数据表未详细介绍振荡器的设计或操作、也未提供其他信息。  您的草图是振荡器的典型特征。  X2标记为输出、将为方波信号、X1表示输入。  请注意、振荡器有一个停止功能、它将在您的 sketch 之外具有一些额外的功能、请参阅数据表中的"停止和启动时钟振荡器"部分