This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:时钟可用性

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CLOCKPRO, CDCE949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/964416/cdce925-clock-availability

器件型号:CDCE925
主题中讨论的其他器件: CLOCKPROCDCE949

大家好、团队、

您是否建议我的客户使用 CDCE925实现以下时钟

不带 I2C 和通过 MODE 引脚更改(MODE 0、MODE1)。

问题1. 是否可从下面的 CDCE925获得?

Mode0:y1=27MHz、y2=27MHz、y3=74.25MHz、y4=24.576MHz、y5=24.576MHz

模式1: y1=27MHz、y2=27MHz、y3=74.25/1.001MHz、y4=24.576MHz、y5=24.576MHz

SSC 全部关闭

问题2. 使用之前、这是否需要 EEPROM 写入?

我想知道是否可以正确创建74.25/1.001 MHz。

如果可以、您可以共享 ClockPro 设置文件吗?

如果不建议使用 CDCE925、您是否建议推荐满足此要求的器件?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    CDCE9xx 器件为每个 PLL 提供2种不同的设置。 这意味着在使用前和使用期间可通过控制引脚配置更新对2种不同的模式进行编程。

    *请注意,在开关频率下,此器件不保证无毛刺脉冲。*

    问题1. 这些模式绝对可根据需要使用。

    问题2. 该器件需要某种形式的可编程性、客户应用要求使用控制引脚、因此在应用到电路板之前需要 EEPROM 写入。

    问题3. 请注意、ClockPro 软件会为您生成此设置、我建议您设置 mode0 -导出为.txt 文件。 然后单独生成 mode1设置、只需更改 PLL1_1和 PLL2_1的寄存器即可。

    如果 Y1、Y2、Y3、Y4、Y5的阶数无关紧要 ClockPro 设置将创建这些输出、但是这些输出可被优化为上面列出的准确模式。

    只要频率变化期间允许输出毛刺脉冲、该器件就能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的建议。 让我确认并添加我的客户提出的问题。

    问题1、我理解您的答案

    Q2、我知道在电路板上使用之前需要 EEPROM 写入。

    Q3、我明白了

    其他问题

    Q4、在更改频率时、输出干扰是否会导致所有输出或特定输出?

    Q5、从模式设置到时钟输出要稳定多长时间?

    Q6、供电后、稳定输出需要多长时间?

    Q7、是否存在电源序列限制?

    Q8、是否可以在27MHz±100ppm 的范围内缓慢更改 LVCMOS 输入频率?

        (是否未发生 PLL 故障?)

    Q9,关于 Iddout,客户应如何参考数据表 P10中下图中的 Iddout 值?

       例如,Mode0案例:y1=27MHz,y2=27MHz,y3=74.25MHz,y4=24.576MHz,y5=24.576MHz

       5个输出打开、但下图 x 轴的频率不同。

        

    提前感谢您为许多问题提供支持。

    谢谢  

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    Q4、在更改频率时、输出干扰是否会导致所有输出或特定输出? 输出毛刺将由器件的重新编程引起、因此使用设定 PLL 的所有输出都将产生影响。 即使 PLL 被旁路、我也会在这些输出被重新编程时看到一些干扰。

    Q5、从模式设置到时钟输出要稳定多长时间? PLL 锁定周期为~10us、对器件进行编程取决于更改的寄存器数量-如果您对如何完成此操作感兴趣、请参阅器件数据表中的第9.3.3节"SDA/SCL 串行接口"或第9.5节"编程"以及第7.8节"时序要求: SDA/SCL'。

    Q6、供电后、稳定输出需要多长时间? 这需要~820us。

    Q7、是否存在电源序列限制? 没有电源序列限制。

    Q8、是否可以在27MHz±100ppm 的范围内缓慢更改 LVCMOS 输入频率? 该器件提供 VCXO 输入、可根据 Vctrl 输入进行调优。 我不确定为什么这是必需的、但 PLL 可能会根据 PLL 配置解锁。

    (是否未发生 PLL 故障?)

    Q9,关于 Iddout,客户应如何参考数据表 P10中下图中的 Iddout 值? 有5个输出打开-因此使用5个输出的线路作为基准、可能会由于不同的频率而与该线路略有偏差。 请注意以下 CDCE949数据表中的差异:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron-San

    感谢您的更新。 让我仔细检查您在下面的回答吗?

    Q5、由于该客户不使用 I2C、因此只需在 EEPROM 中切换到准备好的寄存器。

        在这种情况下、客户应将等待时间延长至~10us PLL 锁定周期?

    Q8、数据表指出、牵引范围为±120ppm。(最小值)

    在±100ppm 范围内、如果 PLL 配置合适、是否可以安全地假设不会进行解锁?

    Q9、让我澄清一下我的理解、如果5个输出打开、频率如下所示、

      y1=27MHz、y2=27MHz、y3=74.25MHz、y4=24.576MHz、y5=24.576MHz

      平均频率≒35MHz、那么我应该参考5路输出的35MHz Iddout 在线、对吧?

      如果是、IDD 似乎约为3mA。

    任何建议都应受到高度赞赏。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    Q5、从模式设置到时钟输出要稳定多长时间? 这在很大程度上取决于连接到控制引脚的电源的斜升速率。 如果将其连接到0V 至3.3V 之间的继电器切换、这将是一个快速转换、因此比电源斜升更快达到最小电压 VI (阈值)。 从控制引脚设置更改的唯一内容应该是预定义的 PLL MULT/Div 设置。 如前所述、PLL 锁定周期为~10us。  

    Q8、是否可以在27MHz±100ppm 的范围内缓慢更改 LVCMOS 输入频率? 该器件提供 VCXO 输入、可根据 Vctrl 输入进行调优。 LVCMOS 也可用作输入。 "牵引范围"在"建议的晶振/VCXO 规格"下、因此假设将使用 VCXO、因为 Vctrl 将更改晶振输入频率。 LVCMOS 输入是已经稳定的输入。 客户是否希望将 Vctrl 与 LVCMOS 输入配合使用?

    (是否未发生 PLL 故障?)

    Q9,关于 Iddout,客户应如何参考数据表 P10中下图中的 Iddout 值?  平均频率≒35MHz、那么我应该参考5路输出的35MHz Iddout 在线、对吧? 是的、这是 Iddout。 请记住、这是假设 VDDO 为3.3V 且"无负载"、如图所示。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron-San

    感谢您的建议。  

    问题5、明白了。 我将通知客户需要考虑控制引脚的斜升速率。

    问题8、是的。 客户希望通过在27MHz±100ppm 范围内更改 LVCMOS 输入频率来略微改变频率。

        是否有任何预防措施可用于此类用途?

    问题9、已理解。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    Q8、客户希望通过在27MHz±100ppm 范围内更改 LVCMOS 输入频率来略微改变频率。

        是否有任何预防措施可用于此类用途? 是的、PLL 可能会变得不稳定、因此会失去稳定的输出。 这可能是由于 PFD 失去稳定基准。 保持频率接近预期的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    经过内部讨论、如果变化足够大、则输出频率将会错误、直到反馈环路稳定。

    输入频率的微小变化应该是微不足道的。