This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:杂散和随机生成在杂散避免中的区别是什么?#39?

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK01000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/967351/lmx2594-what-s-the-difference-between-dithering-and-randomization-in-spur-avoidance

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK01000

大家好、

 我已经阅读了由 Dean 出版的 PLL 性能、仿真和设计手册。在小数杂散章节中、这两个章节提到了、但并不清楚、尤其是抖动功能。我在特定应用中与杂散避免混淆了。您能解释一下差异并举一些例子吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    抖动正在尝试创建随机化、以减少重复模式引起的杂散。

    如书中所述、以下序列具有重复模式。 因此、该模式会产生杂散。

    98、99、100、101、  98、 99、100、101、 (重复图案)

    在抖动情况下、模式将"打乱"、因此模式不会频繁重复。  

    99、100、98、101、  98、 99、100、101、  98、101、 99、100、...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     序列模式是否是与混频顺序相关的 Δ-Σ 输入序列? 或者 、如果混搭顺序大于1、默认使用 LMX2594中的抖动功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    正确。 二阶混泥将有四个离散值;三阶混泥将有八个离散值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     我有另一个问题、随机化也可以通过较大的非等效分数、而抖动用于较大的分数和较大的等分分数、因此如何在实际应用中选择合适的分数、这更有利于避免亚分裂杂散。

     lmk01000是否具有抖动消除功能?我的 clk 输出频率为368.64M、具有60K 杂散、但当它通过 lmk01000演示时、在368.64M 下 lmk01000的输出没有杂散。 但从数据表中可以看出、lmk01000只是一个 clk 分频器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    当小数分母是 FPD 的倍数时、使用抖动。 例如、如果 FPD = 122.88MHz 且 DEN = 2457600。 在这种情况下、您将获得精确的频率输出、良好的相位噪声、但可能存在不良杂散。 我们可以启用抖动以减少杂散。

    我们还可以使 DEN = 12345678、这也会减少杂散、但输出频率可能不准确(例如、fout = 1228.7995MHz 而不是1228.8MHz)。

    否、缓冲器没有抖动消除功能。 我认为60kHz 杂散可能是由接地耦合引起的。 如果您构建一个板、其中包含板载 LMX 和 LMK 器件、我认为您将在输出 LMK 器件上看到杂散。