This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2492, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/967044/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2492LMX2820

大家好、

使用倍频器、基准频率为70MHz。 PFD = 140MHz。 三阶无源滤波器。

可设置的最小环路带宽(小于3KHz)是多少、以便在较低偏移下获得最佳相位噪声和急剧滚降。

如果您可以分享一个示例仿真、那将非常棒。 (具有可实现的电阻器和电容器值)

谢谢、此致

Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    请使用 PLL SIM 设计环路滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我已经使用该工具来仿真相位噪声。

    我要生成的频率为13.05GHz。

    OCXO 的参考频率为70MHz (I 正在使用倍频器。)

    我的问题是,在我的整个系统(降压转换 器)中,有一些杂散(50kHz、100KHz、300kHz)是由一些有噪声的直流/直流转换器产生的,我无法在某个点之后进行滤波。

    因此、我已将环路带宽降低至50KHz、以减少/过滤这些杂散。

    高达50kHz 的环路带宽我的 VCO 相位噪声在规格范围内。

    但是、如果我进一步降低 VCO、相位噪声会导致整体相位噪声和相位噪声降级。

    我是否可以通过任何方式将环路带宽进一步降低至1KHz 并仍然满足相位噪声要求(VCO 是降低相位噪声的主要因素)

    如果可能、请与三阶无源滤波器共享 PLLatinum 文件

    或具有合成器的外部 VCO 是解决窄回路带宽问题的唯一解决方案

    谢谢、此致

    Narendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    这是您不能避免的折衷。 当您使用窄环路带宽时、VCO 噪声开始占主导地位、PLL 的总相位噪声将增加。

    我附加了一个具有可实现 LF 组件的仿真、但是相位噪声很高。

    e2e.ti.com/.../e2elmx2592narrowlbw.sim

    LMX2595通常用于高频、低抖动、高环路带宽应用。

    也许您可以考虑 LMX2492或 LMX2820 (在外部 VCO 模式下)。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vibhu。

    一定会尝试您的建议。