This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:QFN 材料列表

Guru**** 2509085 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/967171/lmk03806-qfn-materials-list

器件型号:LMK03806

你好

我在我的卡上使用 LMK03806BISQE 时钟发生器。

有人要求我提供 LMK QFN 封装的复合材料列表(及其比率)。
我希望收到这样一份重要的清单

谢谢

Amnon

IAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IAI、

    您能更具体吗? 我不确定您要查找哪个列表。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    假设(我不是化学家…)  QFN 封装是通过使用硅胶、塑料、玻璃等元件创建的

    我将感谢您提供一份列表、例如:

    二氧化硅–90%

    塑料–7%

    玻璃–2%

    ETC–1%

    (总计–100%)

    Thx

     

    Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnon:

    您可以在此处找到相关信息:  

    这适用于可订购器件型号"LMK03806BISQ/NOPB"。 如果这不是您订购的产品、只需转到 LMK03806产品文件夹、在"订购和质量"部分中、选择正确的器件型号、然后查找"质量、可靠性和封装信息"

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao

    非常感谢您的帮助

    新年快乐

    Amnon