This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:VBAT 和 AMP 期间的 RTC 时间漂移;VCC 切换时间

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/967230/bq32000-rtc-time-drift-during-vbat-vcc-switchover-time

器件型号:BQ32000

我们在定制设计板中使用 BQ32000DR。 我们已将超级电容器连接为 VBAT 电源。 在下电上电期间测试 RTC 时、我们面临以下问题。

问题描述- RTC 时间漂移。
在几个下电上电周期(立即下电上电)期间测试 RTC 时会出现时间漂移。 观察到的这种延迟(或漂移)是不一致的模式。 例如、有时延迟为5秒、有时延迟为10分钟... 一般般 换句话说、在几个下电上电周期期间 RTC 时间存在随机延迟。

此外、如果我们在  VBAT 和 VCC 之间的1秒切换时间内连续执行电源循环、请确认测试情况是否正确?

随附接线图供您参考。

此致、

Azlum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Azlum、您好!

    首先、从备用电源转换到 VCC 电源后、您是否至少等待1s? 切换事件后、时间寄存器不会更新多达1秒。 您在帖子中提到了类似的内容、但我并不完全清楚。

    时间漂移与测量的误差之间是否存在任何关系? 例如、如果您切断 VCC 电源10秒、然后恢复 VCC、您会看到时间漂移≤10秒吗? 还是看起来是随机的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。 让我更清楚地解释一下。

    我们将在1秒内连续执行多电源循环测试(切断 VCC 并恢复它)、如下图所示。 下图是1个电源循环图。 i、e 1秒是每个下电上电周期之间所用的时间。 当我们执行此类多电源循环测试时、我们发现 RTC 时间存在漂移。 示例、当我们执行10次功率循环(每个功率循环时间小于1秒)时、我们发现时间漂移为10秒。

     

    由于每个电源循环时间都小于1秒、因此不符合 VBAT 和 VCC 切换时间(1秒)标准。 因此发生了这种时间漂移行为? 请确认...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Azlum、

    感谢您的澄清。 您可以正确理解:由于切换发生的时间不到一秒、因此器件绝不会随备用电源持续时间的推移更新计时器的值。

    此致、