This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555M:SE555FKB

Guru**** 1161200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966140/se555m-se555fkb

器件型号:SE555M

您好!

请帮助解释(D) 1109A 的含义、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此信息通常指生产日期代码。 在提供更多详细信息之前、请确认购买此材料的供应链。 必须通过授权经销商直接购买组件。

    此致、

    PRAMPS 质量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1109A 是否意味着2011年? 感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 数据代码通常遵循行业标准格式的数据代码;YYWW。 但是、如果没有材料的确认供应链、TI 目前无法提供其他信息。 有关通过授权经销商或 TI Direct 购买材料的信息、请参阅 TI 的使用条款和销售条款。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 TI 发货标签的查询、可能会通过客户服务团队处理。 请使用以下链接联系客户服务团队:

    ticsc.service-now.com/csm

    此致、

    PRAMPS 质量