This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:上电时 OSCout 无输出

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, AFE58JD28EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/967218/lmk04826-oscout-no-output-when-power-on

器件型号:LMK04826
主题中讨论的其他器件: AFE58JD28EVM

尊敬的 TI 支持:

当我使用 LMK04826时、OSCout 在上电时没有时钟输出。 OSCin 连接100MHz 时钟。

如数据表所示、在对寄存器进行编程之前、OSCout 应将 OSCin 时钟缓冲为输出。

我在 AFE58JD28EVM 电路板和我自己的 PCBA 上进行了测试。

对寄存器进行编程后、OSCout 可以输出正确。

我应该怎么做?

此致、

Swen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swen、您好!

    默认情况下、OSCout 设置为以 LVPECL 1600 mVpp 格式输出。 您能否确认 OSCout 发射极电阻器与 GND 之间的电阻为240欧姆?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhu、

    OSCout 电阻器与 GND 之间的阻值不是240Ohm、我认为这就是问题所在。

    非常感谢!

    Swen