This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925PERF-EVM:安装到 Win10 PC

Guru**** 2926230 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCE925PERF-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966699/cdce925perf-evm-install-to-win10-pc

器件型号:CDCE925PERF-EVM
主题中讨论的其他器件:CLOCKPRO

大家好、

在我开始时、您是否会建议如何解决以下错误消息

我的 Windows 10 PC 和 CDCE925PERF-EVM 的 ClockPro?

 

当我单击下面附件中的上部图片上的"确定"时、将显示错误消息。

然后,我将收到更多“System.FormatException”消息,如下所示。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    我以前没有遇到过这个问题。 您是否有多个 EVM 连接到 ClockPro? 您是否在设备选择窗口打开时更改了 USB 端口?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San

    感谢您的回复。

    我仅连接了一个 EVM、并且未更改 USB 端口。

    由于显示了这些误差、我尝试根据进行求解

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/733985

    但是、我无法解决此错误。

    任何建议都应受到高度赞赏。

    我应该为此 EVM 使用 Windows 7或以前的版本吗?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara-San、

    我认为 Windows 7或以前的版本不是问题(但如果您可以访问 Windows 7计算机、欢迎您尝试)。 您发布的错误消息是由于 ClockPro 软件中存在错误、我们不再提供 ClockPro 的源代码。 我们也无法重现错误、因此我们很难制定解决方法。

    您是否可以在不连接 EVM 的情况下使用 ClockPro 来准备所需的寄存器设置、然后将设置导出到文件并使用与板上的 I2C 线路相连的独立编程器将其加载到器件?

    此致、