This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:如何了解"""?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962564/bq32000-how-to-understand-of

器件型号:BQ32000

您好!

从数据表、

最初的这种方法是1、但从 VCC 切换到备用电源时、的将复位为0?

当的设置为1时。 此处所述的 of 位是一个锁存标志、用于指示32.768kHz 振荡器何时已下降至少四个

连续脉冲。我们是否有更多关于"滴落"的说明?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、最初为1、在备用电源切换时复位为0。

    "丢弃"意味着晶体振荡器没有产生至少四个连续的32KHz 时钟周期

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    非常感谢您的回复。 我仍然有一些疑问。

    根据数据表和您的回复、确认了"最初的 of 标志位为1、但当从 VCC 切换到备用电源时、of 将复位为1"的说法。 但是、在我们的测试中、我们手动将的设置为1、在以下导致备份切换的2种方法之后、的无法从1重置为0:

    a.直接断开 VCC、以便 IC 被迫切换到备用电源(我们使用3V 电池作为备用电源);

    b.手动逐渐将 VCC 从3.3V 降至2.3V (2.3V 低于备用电源 VBACK 3V 和内部基准电压 VREF 2.8V);

    因此、我们想进一步了解数据表中提到的备份切换是否包括上述两种情况。 如果是、结果为何与数据表不同、如果不是、备份切换的实际含义是什么;

    2."晶体振荡器没有产生至少四个连续的32KHz 时钟周期" 当脉宽大于某个值时、或者由上升/下降时间或其他一些指示器判断、将一个脉冲视为合格脉冲的标准是什么;

    3.数据表只提到主电源切换到备用电源时的操作。 如果备用电源切换到主电源、会发生什么情况。

    4.除了备份切换和检测四个连续下降脉冲之外,是否还有其他可能导致的变化? 如果有、什么情况以及如何更改?

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    A1。 是的、有关电源切换的数据表声明将包括这两种情况。 根据数据表中的措辞、我预计电源切换后= 0。

    有时、数据表中有必须更新的不准确数据。 我们需要更多信息进行确认:  

    • XTAL 是否满足数据表要求?:

    从 VCC -> Vback -> VCC 切换时、振荡器是否会下降任何脉冲? 如果否>

    • 在 VCC -> Vback -> VCC 之前= 1时、切换后的状态是什么?
    • 在 VCC -> Vback -> VCC 之前= 0时、切换后的状态是什么?

    答2. 对于典型的 XO、XO 输出为正弦。 对于一个典型的 RTC、有一个内部计数器来计算每个振荡器周期。 鉴定标准与脉冲振幅和正确振荡频率有关。

    答3. 我假设数据表仅指定从 VCC 切换到 Vback、因为当器件由备用电源供电时、I2C 无法访问寄存器。

    A4。 这些将是唯一导致位变化的情况

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lane

    感谢您的回复、以下是我们为您的问题提供的信息、下面是我的困惑。

    a1.我们使用的 XTAL 是 TXC Corporation 的9H03200031。 此 XTAL 的标称频率为32.768kHz、负载电容为12.5pF、ESR 最大值为70KΩ Ω、所有这些都符合 BQ32000数据表的要求。  

    A2.当从 VCC -> Vback -> VCC 切换时、振荡器不会下降任何脉冲。  

    在 VCC -> Vback -> VCC 之前、无论= 1还是0、在切换后都保持原始值。

    问:根据您的回复、合格标准与脉冲的振幅有关、什么是被视为故障的确切上限和下限阈值。

    我们发现、XTAL 输出的脉冲是一个正弦(与输入相同)、与大约10mV 的微小摆动偏置相结合。

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供相关信息。 根据您的调查结果、数据表似乎有一个拼写错误、在电源切换时的没有变化。

    我将提交请求以确认此行为并更新数据表。

    我对你的问题没有答案。 由于该器件的使用寿命较长、设计支持受到限制。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    在确认的行为后、结论是什么。 如果结果显示这是一个拼写错误、需要更新数据表、我们应在何时获取最新的数据表。

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    bq32000没有 EVM、我们也没有现成的 bq32000设计。 此外、加州新冠疫情的关闭和假期也影响了我们的可用资源。 我想我们直到1月才能够提供答案。 如果我们确定有必要、我们将提供数据表更新状态。

    此致、