This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:LMX2592低温故障

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966887/lmx2592-lmx2592-low-temperature-failure

器件型号:LMX2592

你(们)好

我在我的系统上使用 LMX2592、目前发现在低温测试中无法设置锁。 当出现低温循环故障时,LMX2592的自身状态异常,观察到的现象为:

在发送地址之前、MUXOUT 已开始发送数据。

成功设置后、MUXOUT 输出1.5M 周期波形;

请帮助查看我的原理图 和寄存器。 谢谢!  

原理图如下所示。  

如下所示进行寄存器配置。

静态 uint32 g_sauiLmx2592InitRegData[]={

    0x400077、
    0x3E0000、
    0x3D0001、
    0x3B0000、
    0x3003FD、
    0x2F08DE、
    0x2E1EA1、
    0x2D0096、
    0x2C0000、
    0x2B0000、
    0x2A0000、
    0x2900C8、
    0x280000、
    0x278104、
    0x260020、
    0x254000、
    0x240011、
    0x230219、
    0x22C3CA、
    0x212A0A、
    0x20210A、
    0x1F0401、
    0x1E0034、
    0x1D0084、
    0x1C2924、
    0x190000、
    0x180509、
    0x178842、
    0x162300、
    0x14012C、
    0x130965、
    0x0E0211、
    0x0D4000、
    0x0C7001、
    0x0B0018、
    0x0A1258、
    0x090302、
    0x081084、
    0x0728B2、
    0x041943、
    0x020500、
    0x010808、
    0x00231C

};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5848839、

    • 您能告诉我们观察到问题的大致温度吗?
    • 当您观察到问题时、是否使用 MUXOUT 引脚进行 SPI 读回? 我看到寄存器已将 MUXOUT 配置为锁定检测、因此当配置为锁定检测时、MUXOUT 引脚上的任何类型的周期性信号都表示 PLL 正在解锁。
    • 我无法清楚地看到图片、是否在 Vtune_MID 网上填充了0.1µF μ F 电容器? 填充该电容器可能会使环路滤波器不稳定。

    我注意到与问题无关的其他一些事情:

    • 由于您仅使用 VCO 路径、因此可以写入 CHDIV_DIST_PD=1 (0x1F0481、而不是0x1F0401)以节省电流
    • 由于您仅使用 VCO 路径、因此可以写入 CHDIV_SEG_SEL=0 (0x240001、而不是0x240011)以节省电流

    此致、