This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:LMH1983的几个问题

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966437/lmh1983-several-questions-for-lmh1983

器件型号:LMH1983

大家好

如果我们问 LMH1983、您会介意吗?


■问题1■

在一到两年的时间里、LMH1983是否有任何设计变化?

如果您有设计更改、如流程更改、测试编程更改或装配线、您能否与我们分享这些内容?

 

请参阅以下问题的背面:

<背面接地>Ω

我们的客户之一、  

・他们不断使用具有始终对齐模式的 LMH1983作为其产品。

  在过去的十年中、他们的板上没有任何设计变化。

・没有什么特别的问题、但是在一到两年的时间里、始终对齐模式会出现一些问题。

(问题是使用产品时图片失真。 它通过始终对齐模式导致抖动。)

 然后、它们将模式从"始终对齐"模式更改为"自动对齐"模式、问题就会消失。

・他们提到;

 FPGA 没有任何设计更改。

 电路板(布局、连接器、RC、)没有任何设计更改。

 LMH1983的输入基准质量非常高。

 

->他们怀疑 LMH1983的电气特性是否发生了变化。

 

■■问题2

您是否有 LMH1983新器件的发展蓝图?

特别是、我想知道是否有计划发布改进 PLL3问题的产品。


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、  

    LMH1983在很长一段时间内未进行任何设计更改。 我将进行双重检查、但我怀疑超过5年的时间没有任何设计更改、如果不是更长的话。 如果自动对齐对其有效、他们能否坚持使用它?  

    关于问题2、LMH1983没有完全属于专业音频/视频 EE 的新型线路图器件。 我们还有其他基于 PLL 的器件、它们具有更好的相位噪声性能、但用作时钟发生器、抖动清除器和网络同步器。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    非常感谢您的合作!

    如果自动对齐对其有效、他们能否坚持使用它?  
    ->只要  故障消失,他们就一直使用带有自动对齐功能的 LMH1983。
      

    此致、

    大田松本