This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2486:如何在 LMX2486中设置输出频率

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966306/lmx2486-how-to-setup-output-frequency-in-lmx2486

器件型号:LMX2486

您好!

很难理解如何设置输出频率。

如果我的理解是正确的、则必须根据以下值计算输出频率:

  • TXCO 的频率(来自用户的设计规格)
  • TXCO 分频器(来自 R1寄存器)
  • VCO 分频器(整数部分)来自 R0寄存器
  • VCO 分频器(小数部分,编号器)... 来自 R0和 R5
  • VCO 分频器(小数部分、分母)... 来自 R1和 R5

但是... 如何将所有这些人员组合在一起以设置输出频率?

提前感谢。

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    Fosc x 倍频器/R = Fvco / N

    例如、假设 Fosc = 10MHz、倍频器= 2x、R = 1且 Fvco = 4200MHz、则 N = 210。

    从数据表的表15和16中、我们可以查找 RF_C、RF_B 和 RF_A 值。

    例如、如果 N = 80、则 RF_C = 5、RF_B = RF_A = 0。 RF_C x 预分频器= 5 x 16 = 80。

    如果您不想进行计算、请使用 TICS Pro 生成所有寄存器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。

    关于数据表... 如果目标是使事情尽可能令人困惑、那就成功了。

    第27页提供了计算 VCO 分频器整数部分的公式:

    N = RF_P·RF_C + 4·RF_B + RF_A

    在我的案例(现有设计)中、这些系数如下:

    • RF_P = 0
    • RF_C = 9
    • RF_B = 1
    • RF_A = 3

    因此、根据公式 N 应该是7、但实际上是151

    有什么意见?

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    混乱来自 RF_P  

    如果我们设置 RF_P = 0、则使用预分频器= 16。

    因此 N = 16 x RF_C + 4 x RFB + RF_A = 151。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel?

    嗯... 制作数据表的风格很奇怪。

    RF_P =1时,我放置什么而不是16

    谢谢。

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    当 RF_P = 1时、预分频器= 32。