This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:杂散

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, TPS62150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966240/lmx2595-spur

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: TPS62150

大家好、

当我们的客户使用 LMX2595生成10GHz 频率时、中心频率在1.25Mhz 时出现杂散。 可能的原因是什么、应该从什么进行分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    基准时钟频率、FPD、MASK_ORDER 和 PLL_DEN 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的答复。

    客户使用的 TPS62150为 LMX2595供电。 结果发现、DCDC TPS62150的开关频率出现在输出频谱中。  是否有任何方法来滤除开关频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我认为他们应该考虑在所有 Vcc 电源引脚上使用铁氧体电流。 铁氧体豆的阻抗应高至1.25Mhz。 还需要足够的滤波电容、建议>= 47uF。