This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:CDCLVP1204的输出负载匹配方法

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966501/cdclvp1204-output-load-matching-method-of-cdclvp1204

器件型号:CDCLVP1204

大家好、

这是 Brandon。   我们在 CDCLVP1204上遇到了问题。 我附加了以下原理图:

由于我们的数据表仅引用直流 耦合,、我们要检查如何调整交流耦合的输入和输出?

目前、我们无法输出时钟信号。

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    输入引脚需要外部偏置电压。 请删除 C1496和 C1497。

    我认为0.1µF 对于 C1498来说足够了。