This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555设计问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555, NE555, LM555, NA555, SE555, SA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965917/lmc555-lmc555-design-problem

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555NE555LM555NA555SE555SA555.

大家好、

很高兴在这里见到你!

我对 LMC555设计有2个问题、我的客户希望使用 LMC555作为 PWM 方波发生器。

1.我们是否可以获得低于值的2.73KHz / 50%占空比方波输出?  RC = 2.61K 欧姆、C = 0.1uF。

2.如果 Vs = 3.3V、则 VOH、VOL 和 IO 输出性能将是多少?

谢谢!!

启丽  

kai.lai@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您发帖。 我们负责此系列器件的工程师在假日不上班、我将帮助您、直至她回来。

    1. 根据频率公式、f = 1 /(1.4*2.61k*0.1u)= 2.73kHz
    2. VOH 是 V+引脚电压、VOL 是无负载或轻负载下的 GND 引脚电压。 用于3.3V 电源。 我建议使用 TLC555计时器。 它是 NE555和 LMC555计时器的低电压版本。

    我还建议您阅读以下常见问题解答、了解如何使用 LMC555、TLC555、LM555、 NA555、NE555、SA555或 SE555: https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/879112

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的帮助!

    启丽