This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:抖动特性

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966248/lmk03328-jitter-characteristic

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

大家好、

我们的客户正在寻找抖动低于 LMK03328的器件。

使用条件:I2C 控制、 输入(LVDS) 74.25MHz 或148.25MHz、输出(LVDS) 148.25MHz 或297MHz、VDD=3.3V、VDDO=1.8V

如果有某个器件、您能否介绍一下?

此致。

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    目标抖动要求是什么?这对于专业音频/视频而言是什么?  这很奇怪、因为除了高速以太网之外、我不知道任何其他应用需要比 LMK03328提供的抖动更好的抖动。  

    从技术上讲、唯一抖动优于 LMK03328的器件是 LMK05318B 的第一个 BAW APLL。 但是、这仅支持以太网频率。

    此致、
    Hao