This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:对 DS 的阐述很少

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966002/tpl5010-few-clarification-on-ds

器件型号:TPL5010

您好!

只需确认我对该器件的理解是否正确。

POR 之后(典型值为420ms) 它将需要一个完成脉冲来开始计数:这也是为了确保 CPU 超出 POR /复位范围(图9)。

如果器件启动后未接收到第一个完成脉冲、则不会开始计数。 对吧?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    在 POR 和电阻测量之后、TPL5010开始计数是否看到已完成的边沿。 请注意、图9显示了 POR+measurement + t_IP 的时间间隔。 如果没有从微控制器接收到 DONE 脉冲、定时器将把 RSTn 切换为低电平并开始计数另一个间隔、就像在正常运行中一样。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Derek、

    祝你度过美好的时光

    kr

    Vincenzo