This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1108:可配置缓冲器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1108, LMK01801, LMK00804B, CDCLVC1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/966047/cdclvc1108-configurable-buffer

器件型号:CDCLVC1108
主题中讨论的其他器件: LMK01801LMK00804BCDCLVC1102

大家好、  

好的、 您能否确认 是否可以 将1:8缓冲器 CDCLVC1108缓冲器配置为4个门到反相配置? 否则、是否有这样的可配置缓冲器?  

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我不知道时钟缓冲器产品系列中的任何基本单端到差分(或可配置极性) CMOS 缓冲器。

    您可以考虑使用 LMK01801的四个差分输出、其中的分频器配置为/1模式。 LMK01801的任一时钟输入都将路由到四个具有 LVCMOS 功能的对称差分输出。 唯一允许的电源电压为3.3V。

    或者、您也可以将 CDCLVC1102之类的功能应用到2个 LMK00804B 中、LVCMOS 信号驱动通用输入上的不同极性。

    此致、