This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:当 AUX IN 连接到 GND 时、为什么时钟能够输出?

Guru**** 2386720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965962/cdce62005-why-clock-could-output-when-aux-in-is-connected-to-gnd

器件型号:CDCE62005

大家好 、

当 AUX IN(引脚43) 悬空时、    差分时钟中没有输出。  

但是 、当 AUX IN(引脚43) 连接  到 GND,时   、差分时钟中有输出。 为什么当 AUX IN 连接到 GND 时时、时钟输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    数据表描述了电路中 AUX 内部的 Colpitts 振荡器。 也许当引脚悬空时、没有振荡器反馈、但是当引脚接地时、有一些反馈。

    无论如何、AUX IN 路径不应被使用或连接至输出、除非 AUX IN 被连接至一个晶振。

    此致、