This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:失准导致 TOF3的对齐过程的程度、

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965505/lmh1983-how-much-of-miss-alignment-initiate-the-align-process-of-tof3

器件型号:LMH1983

您好、团队

您能不能就下面的问题向我提供建议。

 

问题1. 失准导致 TOF3的对齐过程、

当 LMH1983的 TOF3配置为自动对齐模式?时

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    对于 TOF3、我无法明确回答、因为它未指定。 根据数据表中的措辞、TOF3通常与 TOF1保持一致。 在 TOF1自动对齐的情况下、我希望 TOF3根据 TOF1进行对齐。 例如、如果 TOF1通常会漂移锁定、但随后会发生碰撞锁定、则 TOF3也会类似 地进行漂移锁定、然后像 TOF1一样发生碰撞锁定。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    感谢您的反馈。

    您能否与设计人员或设计文档进行核对并让我知道  

    在中配置干草时、TOF2、ROF3和 TOF4的未对齐公差

    自动对齐模式?

    Mita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    您是否认为漏对齐窗口是几个时钟的范围?

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    由于该器件的使用寿命较长、设计支持受到限制。 我确实检查了设计文档以获得澄清、但未找到所需的信息。

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lane - San、

    感谢你能抽出时间。

    我理解这种情况。

    Mita