Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2594
我正在使用 TICSPRO 处理以3.2GHz 运行、基准频率为10MHz 的应用。 根据自动生成的输出(CHDIV 等)、如果我正确遵循流程图、LMX2594将在同步类别1中运行。 我的理解是、在这种情况下、我必须启用 VCO_PHASE_SYNC、但我不需要提供 SYNC 脉冲来在加电时断言确定性相位。 您能确认这是正确的吗?
我提出这一问题的主要原因是、我的测试结果未在加电过程中表现出确定性相位关系、我想知道我是否配置了错误的内容、或者我是否以某种方式误解了流程图。
我的测试台包括同时对两个3.2GHz 信号进行采样。 第一个信号是 EVM 的输出(我从中寻找启动时确定性相位的信号)。 第二个信号由3.2频率合成器生成 、该合成器为 EVM 提供参考、如果在采样持续期间保持连续运行、而不会以任何方式干扰其输出、则该合成器将生成该信号。 采样时、我监控这两个信号之间的基带相位差、这两个信号在数分钟内在优于1度的水平下非常稳定。 在捕获过程中、我随机关闭 EVM 电源、将其恢复、并使用 TICSPRO 对其进行重新编程、然后查看 EVM 关断时相位差是否继续存在。 在某些情况下、EVM 会在其关闭的阶段启动、但更常见的情况是、在断电事件之前和之后的相位差存在显著差异。
您能不能提供任何有关我为什么在整个功率周期中观察非确定性相位的见解?
Chris