This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:RTC 时间寄存器在下电上电后复位

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965740/bq32000-rtc-time-registers-gets-reset-after-power-cycling

器件型号:BQ32000

您好!

我们使用 BQ32000和超级电容器作为 RTC 的备用电源。

在下电上电时、我们会观察在某些情况下重置的日期和时间。

我们还可以观察 RTC 时间的漂移、从1或2分钟到50至60分钟不等。


我们在正确设置 RTC 时间几小时后发现了时间漂移、在某些情况下、我们还在下电上电后立即观察到此时间漂移(时间突然变化、最多几分钟)。

RTC 时间漂移和 RTC 复位行为的原因可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    很抱歉你有麻烦。

    漂移是否始终处于相同的方向?  始终报告加速时间还是报告延迟时间?

    您能否提供所用晶体的规格?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我们始终具有反向漂移。 今天21小时后、我们观察到1个器件中大约有40分钟的向后漂移、而其他器件中大约有几秒(4-5秒)的向后漂移。

    我们使用 CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100ppm-TA-QC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    查看此文章、了解如何校准 BQ32000以实现更高的精度: https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/703635

    数据表的表6.5中给出了 RTC 的预校准精度为+/-35ppm (典型值)、对应于~+/-3秒/天。 您必须将器件校准至 XTAL 以获得更好的精度。 请注意、精度可能因电路板设计和 XTAL 选择等因素而异。

    +/-35ppm * 3600秒/小时* 24小时=+/-3.03秒

    在某些情况下、对于重置的日期和时间、在发生总功率损耗情况后、日期和时间将重置。 换言之、如果 VCC 被移除、然后重新应用、那么如果超级电容器仍然提供 Vback、RTC 将不会丢失日期和时间。 请注意、在重新应用 VCC 后的一秒内更新计时寄存器。

    此外、请务必按照第8.2.2.3节中的详细说明初始化备用电源。

    此致、
    通道