This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:LMX2571EVM

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, USB2ANY, LMX2571EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965768/lmx2571evm-lmx2571evm

器件型号:LMX2571EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2571USB2ANY

您好!

PLL 合成器 LMX2571的额定工作电压为3.3V。 通过 SPI/MICROWIRE 数字接口进行控制和编程。

根据数据表、在3.3V 时使用 SPI 数字接口没有问题:

那么、为什么在 LMX2571EVM 原理图中、它们使用电阻分压器(10K/12K;R42-R51)将3.3V 逻辑从 USB2ANY 接口适配器转换为 LMX2571 SPI/MICROWIRE 输入上的1.8V?

谢谢、Yerach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yerach、您好!

    这是从旧设计复制的。 过去、EVM 支持并联 LPT 端口、这是一个5V 接口。 电阻分压器用于将5V 分压到3.3V。 如果接口为3.3V、则无需电阻分压器、只需放置一个串联33Ω Ω 电阻器即可限制电流、这已经足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的快速回复。

    您所写的内容有2个问题:

    1、10K/12K 电阻分压器将把3.3V 电压降至1.8V、但不会将5V 电压降至3.3V (相反、它将把5V 电压降至~2.72V)。

    2.在 LMX2571EVM 用户指南中、它明确指出(在图7的原理图下):

    注:
    1.分压器将3.3V 分压至1.8V
    2. CE 引脚可配置上拉电阻器
    3.

    因此、如果我们的逻辑电压为3.3V、请再次确保不需要电阻分压器。

    此外、电流限制有什么问题(建议的33欧姆...)? 我们将芯片直接连接到 MCU。

    此致、Yerach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yerach、您好!

    如前所述、添加了电阻分压器以支持传统的5V LPT 端口。 对于3.3V 逻辑、我们建议使用串联33Ω Ω 电阻器。  

    在合成器未通电且输入引脚接地的情况下、当3.3V 逻辑准备就绪时、添加一个串联电阻器来限制电流是一种常见的做法。 这种情况可能不会发生、而是仅在情况下发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、非常感谢。

    就我而言、案例已关闭。

    此致、Yerach