This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965899/lmk03328-lmk03328

器件型号:LMK03328

大家好、

  

 我的客户需要 3线对 156.25MHz LVPECL 和 1线对25MHz LVPECL。

 它们选择硬引脚模式并设置 GPIO[5:0]=59 (十进制)、使用 OUT0/1/2/5。 问题如下:

  在,15 μ s 中、我们需要 25MHz LVCMOS 作为 PRIREF、而25MHz XTAL 作为 SECREF。  我们是否需要两个输入? 在此应用中、我们能否仅将 SECREF 用于 PLL1/2并设置 PRIREF 无输入?

  在哪种情况下、我们需要同时使用 REF 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

     我已经解决了这个问题。  我认为在这个应用中、25MHz XTAL 就足够了。

     很抱歉出现抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    不用担心。 只需要其中一个输入。 另一个输入仅用于冗余。

    此致、
    Hao