This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:DPS-DONGLE-EVM

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DPS-DONGLE-EVM, LMX2595EVM, TICSPRO-SW, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965652/lmx2595evm-dps-dongle-evm

器件型号:LMX2595EVM
Thread 中讨论的其他部件:DPS-DONGLE-EVMTICSPRO-SWUSB2ANY

大家好、我想知道我是否可以使用 DPS-DONGLE-EVM 板来配置 LMX2595EVM 板的 SPI 接口。

我已经看到可以按以下方式进行连接:

MOSI --> SDI

CLK --> SCK

GND --> GND

SS --> CSB

LMX2595EVM 上的其他引脚应保持断开状态。 但是软件 TICSPRO-SW 是否能够识别 DPS-DONGLE-Board 并允许配置 LMX2595EVM?

感谢您的参与

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickael、您好!

    TICS Pro 无法识别 DPS-DONGLE-EVM、因为 DPS-DONGLE-EVM 和 USB2ANY (预期的编程器)的编程不同。 目前、TICS Pro 仅支持通过 USB2ANY 进行编程。

    此致、