This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:获取出厂可编程器件的过程是什么。

Guru**** 2963430 points

Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965552/cdce6214-what-is-procedure-to-get-the-factory-programmable-device

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:TICSPRO-SW

您好...、  

我们正在 设计中使用时钟发生器 CDCE6214TWRGERQ1。 要求为1:4个时钟 输出 是使用 CDCE6214TWRGERQ1的发生器。

此外、还想知道如何在不使用 I2C 总线的情况下设置输出时钟、以及获取出厂可编程器件的步骤。

谢谢!!!

此致、

Gajendran A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gajendiran、您好!

    必须按照数据表第10.4.2节中列出的 EEPROM 编程顺序对 EEPROM 进行编程。 无论何时对 EEPROM 进行编程、都必须通过 I2C 连接到器件。 任何与 I2C 兼容的编程器都应该工作、包括在工厂初始化期间仅连接一次的非板载编程器。 对 EEPROM 进行编程后、器件将从其中一个 EEPROM 页面启动(通过 POR 处的 HW_SW_CTRL 引脚状态进行选择)。

    您可以在 TICS Pro (TICSPRO-SW)中生成完整的寄存器配置、将其加载到器件以评估和确认功能、并将寄存器设置或 EEPROM 设置导出为原始十六进制。 按照数据表10.5.2.3节中概述的过程、您可以将寄存器设置加载到器件易失性存储器、然后将易失性存储器复制到 EEPROM、或者直接写入 EEPROM 映像。

    此致、