This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:不使用 RESET 引脚的编程序列。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965605/lmk04826-programming-sequence-for-not-use-reset-pin

器件型号:LMK04826

你好

POR 之后、引脚5被设定为缺省值。

在引脚5上的外部上拉期间、不使用 RESET 引脚的编程序列是什么?

引脚5上的外部上拉电阻器时、能否配置 LMK04826?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    如果 RESET 引脚为高电平、SPI 编程将不会生效。 RESET 引脚必须保持低电平或悬空、以便进行器件编程。

    如果您有一个微控制器或其他器件可以在 POR 后将 RESET 引脚拉至低电平、则可以配置包含 RESET_MUX 和 RESET_TYPE 字段的0x14A。 例如、您可以设置0x14A = 0x06、这会将 RESET 引脚配置为开漏输出、从而保证 RESET 引脚上的信号、噪声或上拉配置不会触发复位。

    此致、