This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:零延迟模式下的 VCO 校准

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965639/lmk04821-vco-calibration-in-zero-delay-mode

器件型号:LMK04821

你(们)好

我在  零延迟模式下使用 PLL2 (单环路)、运行频率为2GHz、40MHz TCXO 输入、但希望使用80MHz PD 频率以获得最佳相位噪声。 这意味着我无法使用主 FB 路径、因为它在 FB 路径中具有固定的2分频、因此分辨率为160MHz、这在2GHz 下不起作用。 因此、我决定使用零延迟模式并使用 DCLK6分频、因为这没有预分频器、并且支持25分频(给出80MHz)。

我使用的是 TICS Pro 软件、除了校准相关的误差外、一切看起来都正常、显然校准无法使用 N 分频器值、因为这会导致错误的 VCO 频率(由于存在预分频器)、 我唯一能看到它工作的方法是、首先在没有零延迟的情况下完成校准(即 PD 频率=40MHz)、然后切换到零延迟。

将会批准一些建议

此致

Ken

我附加了一个屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    可以将 N 预分频器值修改为[2、8]范围内的任意值。 2000/80=25、因此您可以将 N 预分频器配置为5、并将 N 校准分频器配置为5。

    请注意、有时在某些情况下、您实际上无法实现所需的除法。 假设总 N 分频为23、则无法使用允许的预分频器值来实现。 在这些情况下、您的操作与您所说的完全相同: 将相位检测器的系数设置为2、以确保可以实现有效的预分频器(即 R 分频器和 N 校准分频器的两倍)、向 N 分频器 LSB 写入在零延迟模式下用于校准 VCO 的值、然后将 R 分频器恢复为相位检测器的两倍值。 在您的情况下、您只需禁用/启用倍频器即可。

    此致、