This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:模拟 VCO 频率

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/965194/lmx2694epevm-mimimum-vco-frequency

部件号:LMX2694EPEVM

您好!

现在、我尝试使用2694评估模块生成7600 MHz 频率。 但是、软件中会出现一条警告、即"最低 VCO 频率为7620MHz"。  

数据表中的最小频率定义为7550MHz。  

请详细介绍此主题吗?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    数据表正确。 我们将在下一次 TICS Pro 更新中对此进行修复。 感谢您告知我们此错误。