请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1983 各位专家、您好!
我的客户有以下问题。 客户希望使用以下 VCXO。
- VCXO (27MHz):Epson/VG2520CAN_CJGNBBB_27MHz
https://www5.epsondevice.com/en/products/vcxo/vg2520can.html
[问题]
这个 VCXO 适合 LMH1983吗?
2.如果它适合 LMH1983、您会告诉环路滤波器值吗?
3.关于电荷泵电流,它是否由器件本身自动设置? 数据表在下面给出了 A。 (数据表 P13、8.3.2 PLL1环路响应设计公式)
在正常运行下、这些参数中的几个由器件自动设置、例如电荷泵电流和'FB_DIV'的值。 当输入基准格式改变时、N 和电荷泵电流都更新、N 被改变以允许锁定到新基准、并且电荷泵电流被调整以保持恒定环路带宽。
此致、
福吉瓦拉