This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:关于 PLL1

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/964827/lmh1983-about-pll1

器件型号:LMH1983

各位专家、您好!

我的客户有以下问题。 客户希望使用以下 VCXO。
- VCXO (27MHz):Epson/VG2520CAN_CJGNBBB_27MHz
https://www5.epsondevice.com/en/products/vcxo/vg2520can.html

[问题]
这个 VCXO 适合 LMH1983吗?
2.如果它适合 LMH1983、您会告诉环路滤波器值吗?
3.关于电荷泵电流,它是否由器件本身自动设置? 数据表在下面给出了 A。 (数据表 P13、8.3.2 PLL1环路响应设计公式)
在正常运行下、这些参数中的几个由器件自动设置、例如电荷泵电流和'FB_DIV'的值。 当输入基准格式改变时、N 和电荷泵电流都更新、N 被改变以允许锁定到新基准、并且电荷泵电流被调整以保持恒定环路带宽。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    A1。 VCXO 正常。 对于 CMOS 输出、使用0.1µF μ F 旁路电容器将时钟信号直接连接到 XOIN+、并将 XOIN-偏置为中间电源。

    答2. 您可以将环路滤波器设计为与 EVM 相匹配、以此作为起点(请参阅第12、16页)

    答3. 是的、根据检测到的输入类型自动设置电荷泵电流。

    此致、
    通道