This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:CE 引脚行为

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/964625/lmx2572-ce-pin-behavior

器件型号:LMX2572

你(们)好

有关 LMX2572的几个问题。

每次 CE 引脚从低电平变为高电平需要等待100us、还是在加电时只需要等待一次? CE 是否物理控制内部 LDO (打开/关闭 LDO)?

2. CE 变为高电平后、SPI 准备好运行需要多长时间? 在加电时、不管 CE 如何、它可能始终准备就绪?

此致、

维克多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    [引用 user="VIC zap"]1. 每次 CE 引脚从低电平变为高电平需要等待100us、还是仅在加电时需要等待一次? CE 是否物理控制内部 LDO (打开/关闭 LDO)?[/quot]

    是的、当器件断电时、某些内部 LDO 也会关断。 它们在断电状态后唤醒需要一些时间。 如果在应用最后一次校准数据之前这些 LDO 未加电且稳定、您可能无法获得与断电之前相同的性能。 因此、我们需要再次校准它。

    [引用 user="VIC zap"]2. CE 变为高电平后、SPI 需要多长时间才能准备好运行? 在加电时、不管 CE 如何、它可能始终准备就绪?[/quot]

    当 CE 变为高电平时、SPI 应该立即就绪。 然而、虽然寄存器可以被写入、校准应该只在等待时间之后进行。 在 LMX2572中 、我们引入了 LDO_DLY 寄存器来调整 LDO 唤醒时间、以确保 LDO 在应用校准数据之前处于正常工作状态。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Vibhu。

    此致、

    维克多。