This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-EP:用于 PLL1的外部振荡器

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, CDCM6208, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/963986/lmk04828-ep-external-oscillator-for-pll1

器件型号:LMK04828-EP
主题中讨论的其他器件:LMX2582CDCM6208LMK04828

您好!

问题是关于外部振荡器频率建议 我们有一个148.5Mhz 和148.35Mhz 的基准频率、并且希望在74MHz-1GHz1MHz 步长范围内创建输出时钟、并在基准时钟频率(148.5M/148.35M)下创建另一个时钟。 对于 PLL1反馈、外部 XO 频率的最佳(抖动和分辨率方面)选择是什么。 是否可以使用单个频率实现所有输出频率范围?  

谢谢、

Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    将此器件与整数 N-PLL 和整数输出分频器搭配使用将会比较棘手。  让我们暂时假设您仅使用 PLL2和单环路操作、并将基准输入 OSCin。

    您可以生成缓冲输出时钟 OSCin --> OSCout,以满足您在参考时钟频率下对输出时钟的请求。  不会有抖动消除、它只是一个缓冲输出时钟。

    -现在用于从74MHz 到1GHz 的另一个时钟。  您将错过326至327 MHz、466 MHz 至487 MHz、543 MHz 至588 MHz、652 MHz 至735 MHz 和861 MHz 至981 MHz。  对于 VCO 频率范围和整数分频器、没有办法解决这一问题。  您还需要为您可以实现的输出设定许多 VCO 频率、但没有单个频率。  最后、还会出现非理想相位检测器频率的情况。

    如果缺失的频率是可以的、我们可以转到了解 PLL 编程的下一步。  但是、要获得74MHz 至1GHz 频率、我建议使用 LMX2582。  它支持20MHz 至5.5GHz 连续频率。  它还具有分数 PLL、这意味着 PLL 能够在更高的相位检测器频率下运行、以获得最佳性能。

    那么、对于下一步、您能提出建议

     -您对参考时钟的性能期望是多少?  简单地进行缓冲是否合适?
     -您是否期望抖动消除行为?
     您是否只需要两个输出?

    CDCM6208具有小数分频器、输出频率最高可达800MHz。  因此没有空穴、但相对于1000MHz、限制为800MHz。  可能还有其他一些选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速回复。 我们需要以下频率:74.25、79.2、118.8、 148.5、158.4、 237.6、 297、316.8、475.2、 594、 633.6、950.4
    基本上、VCO 范围之间有两个频率:475.2M 和950.4M。 这是一个问题、我们正在检查一个解决方案。 总体而言、我们需要在输出端使用4个时钟及其 SYSREF。 此外、参考时钟也是如此。  
    关于参考时钟、我认为从 OSCout 的抖动来看应该可以。  
    我希望输出时钟能够实现抖动消除。 理想情况下、希望将 RMS 相位噪声保持在150fS。
    我已检查建议的 LMX2582器件。 它在频率和小数分频器方面看起来不错。 您是否具有10个输出以及每个输出的动态延迟程序功能的类似功能? 高达100pS 的步长是可以的。 最好-无毛刺。 我不介意它是否会在 LMK04828中增加一个诸如500ps 模拟延迟之类的独立延迟。
    谢谢、
    Igor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    LMX2582等分数频率合成器产品的输出数量都很低。 最好的选择是器件的某种组合、其中可以达到所需方案中每个频率的分数频率合成器与 LMK04828等高输出计数扇出搭配使用、后者可提供模拟延迟步长和 SYSREF 分布。

    我认识到您发送的有关同一主题的电子邮件、因此我将在今天稍后的时间尝试提供更详细的跟进。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Derek。 我将考虑您的建议。