This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:未使用的输出引脚配置

Guru**** 2930170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/964410/lmx2572-unused-output-pin-configuration

器件型号:LMX2572

大家好、团队、

如果 LMX2572希望配置为单端和单输出、客户应如何处理输出引脚?

数据表上的9.1.5.3显示应端接引脚。 如果 RFoutAP 被用作输出、这是否意味着 RFout AM/BP/BM 应该被终止? 或者是否需要设置寄存器 R46?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    如果未使用 RFoutB、则可以将引脚保持悬空。

    如果您只需要 RFoutAP 而不需要 RFoutAM、则需要端接至 RFoutAM 引脚。