This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:PLLatinum 中的 LMX2541SQ2380仿真不包含 VCO 噪声

Guru**** 2561460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/964380/lmx2541-lmx2541sq2380-simulation-in-pllatinum-does-not-include-vco-noise

器件型号:LMX2541

使用 PLLatinum 版本1.5.6.0、数据库版本2020_11_19。

仿真 LMX2541DQ2380时、相位噪声图中不包含 VCO 噪声。

在选择相位噪声选项卡并为右下角的图形选择 VCO 时、程序崩溃并显示错误消息:

有关调用的详细信息、请参阅此消息的末尾
即时(JIT)调试、而不是这个对话框。

******** 例外文本********
System.InvalidOperationException:图表区域轴-此轴不能使用对数刻度。
  在 System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea.SetDefaultFromIndexesOrData (轴轴、AxisType axisType)
  在 System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea.SetDefaultAxsValues()
  在 System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea.setData (布尔初始化函数轴、布尔校验索引已对齐)
  在 System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea.ReCalcInternal()
  在 System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartPicture.Paint (图形、布尔油漆面元素仅限)
  在 System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart.OnPaint (PaintEventArgs e)
  在 System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling (PaintEventArgs e、Int16层)
  在 System.Windows.Forms.Control.WmPaint (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.Control.WndProc (消息和 m)
  在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage (Message & m)
  在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc (Message & m)
  在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback (IntPtr HWND、Int32 msg、IntPtr wparam、IntPtr lparam)


******** 已加载的组件********
mscorlib
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.4250.0由 NET48REL1Last_C 构建
   代码库:文件:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
--------------------------------------
TIPLLatinumSim
   汇编版本:1.5.6.0
   Win32版本:1.5.6.0
   代码库:文件:///C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas %20Instruments/PLLatinumSim/TIPLLatinumSim.exe
--------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
   组件版本:10.0.0.0
   Win32版本:14.8.4084.0由 NET48REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
--------------------------------------
系统
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.4200.0内置者:NET48REL1Last_C
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
--------------------------------------
系统核心
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.4270.0构建者:NET48REL1Last_C
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
--------------------------------------
System.Windows.Forms
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.4270.0构建者:NET48REL1Last_C
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
--------------------------------------
系统工程图
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.4084.0由 NET48REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
--------------------------------------
系统配置
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.4190.0由 NET48REL1Last_B 构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
--------------------------------------
System.XML
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.4084.0由 NET48REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
--------------------------------------
System.Runtime.Remoting
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.4084.0由 NET48REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
--------------------------------------
System.Windows.Forms.DataVisualization
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.42.2000.0
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
--------------------------------------
系统数据
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.4270.0构建者:NET48REL1Last_C
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
--------------------------------------
可访问性
   组件版本:4.0.0.0
   Win32版本:4.8.4084.0由 NET48REL1构建
   代码库:文件:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
--------------------------------------

******** JIT 调试********
为了启用即时(JIT)调试、需要使用.config 文件
应用程序或计算机(machine.config)必须具有
jitDebugging value set in the system.windows.forms section。
应用程序也必须通过调试进行编译
使能。

例如:


   


启用 JIT 调试后、任何未处理的异常
将被发送到在计算机上注册的 JIT 调试器
而不是由该对话框处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    好的、看起来我们有这个器件的问题、我们将在下一个版本中解决这个问题。

    同时、请使用时钟设计工具继续进行设计。